请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610EVM 我将 BQ24610EVM 设置为单节电池充电方法。
我将 EVM 的 R25更改为100k、并将 Vbat 设置为4.2V。
但是、STAT1、2没有响应。
外部条件为:
-输入电压:12V
-Bat:锂离子1节3.7V,14Ah
-保护电池
:OCV:4.35V
:OCA:8.0a
-TS 无连接
您是否需要更改其他设置?