This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:绝对最大额定值与 Vin 的关系

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934502/tlv742p-relation-of-absolute-maximum-ratings-and-vin

器件型号:TLV742P

大家好、团队成员

EN 引脚的绝对最大额定值为-0.3V ~ 6V、与 Vin 无关。

这意味着在没有 Vin 的情况下向 EN 引脚施加电压不会有问题?

在我们的系统中、在上电序列发生上述情况。

此致、

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    是的。 只要这些引脚低于绝对最大阈值、器件就不会损坏。 如果使能引脚相对于 VIN 存在限制、则绝对最大额定值表将显示其最大电压为 VIN+0.3V。  

    我希望这能回答你的问题。