This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有低压降的恒流稳压器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS7A52, TPS7A91, LM317A, LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934018/constant-current-regulator-with-low-drop-out

主题中讨论的其他器件:LM317、 TPS7A91、 LM317A、 LM317M

我目前使用 LM317来实现恒流稳压器。 我正在寻找具有更好 LDO 的器件。

是否有可用作恒流稳压器的线性稳压器列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Germain:

    如果反馈引脚短接至 VOUT 且 VOUT 和 GND 之间连接了一个电阻器、则任何可调 LDO 均可用作恒流灌电流。 您要调节的恒定电流是多少?  

    我们的最小压降稳压 器是 TPS7A52、它在2A 时具有低至65mV 的最大压降。  

    这看起来可以正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要300mA 的电流源。

    我刚刚在 TI-TINA 中使用 TPS7A91、采用这个、因为有一个 pspice 未加密模型、1A 是足够的。

    不管用。 它是不是不能以这种方式使用的模型吗? 或者我的引脚不正确?

    Germain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我上一封电子邮件中缺少的数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Germain:

    您的附件未通过测试、但我能够模拟以下内容:

    这是您要尝试做的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、在您的配置中、R128不会设置电流。 因此、此配置的负载需要固定。 但在我的情况下、负载将发生变化、因为它是一个激光二极管。

    使用 LM317A、我可以使用可变的 Rload 来提供电流源、因为 Vadj 介于 Vadj 和 Vout 之间、而不是像大多数稳压器那样位于 Vajd 和 GND 之间。 这就是我要查找与 LM317A 配置相同的器件列表的原因。

    Germain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Germain:

    如果您需要稳压器以电流浮动、那么 LM317M 可能是更好的选择。 我们没有任何具有可调节输出的新稳压器可以像这样浮动。

    但愿这对您有所帮助。