This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021采用双管正向设计请参见

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10215, LM5021, PMP40281, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933666/lm5021-lm5021-applied-two-tube-forward-design-consult

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:PMP10215PMP40281UCC256402

您好、TI 专家、

目前、需要进行具有300~1000V 输入电压、24V 输出电压和200W 输出功率的两管正激式设计。

假设 LM5021是适合该设计的器件、请参考 PMP10215。  

问题1:您是否有更好的器件可供推荐?  

Q2:是否有任何文档可指导两管正向电路中变压器和电感参数的设计?

此致、

罗杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在双开关转发设计中使用 LM5021。

    我们有一个设计工具、可用于设计多种不同的电源拓扑。  转发的两个开关是其中一个功率级。  这将为您提供变压器匝数比和 RMS 电流、您可以使用这些电流来设计自己的变压器、或让 Wurth 或 GCI 等磁力室为您设计变压器。  如果您需要有关设计 MAG-inc 的更多信息、请参阅有关如何设计变压器的应用手册。  以下链接将为您提供这些应用手册。  www.mag-inc.com/.../Technical-Documents

    我查看了参考设计库、并找到了一个 LLC 降压转换器(390V)、该转换器可实现  24V 10A 的稳压输出。   https://www.ti.com/tool/PMP40281#descriptionArea  LLC 的优势在于其零电压开关可实现更高的效率。

    建议您使用 PFC 前端来调节输入电压。

    如果您决定使用 Ucc256501的 PMP40281、并对此器件操作有进一步的问题。  您能否在主题中重新发布此器件型号、以便合适的应用工程师能够支持您的问题。

    我还建议在 您的 LLC 设计中使用新型 LLC 控制器 ucc256402/3/4。  以下链接将进入该器件的产品页面、您可以在其中找到应用手册和 Webench 设计工具、该工具也可用于设计。  只需向下滚动或在此页面上搜索 Webench、输入您的设计参数、该工具将为您的设计生成原理图和 BOM。

    https://www.ti.com/product/UCC256402?keyMatch=UCC256402&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    此致、