请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5452 大家好、
当客户仅通过短路测试(VCC +17V 和 VEE -8V 短时间突然短路)评估驱动器板上的 ISO5452时、发现 ISO5452损坏。 在测试过程中、他们注意到 VEE 引脚电压上升到+5V、 VEE 引脚上的这种正电压是否会对 ISO5452产生何种影响?
请注意:测试中没有与大功率主电路相关的电路、仅提供驱动器板。
此致
基因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.