This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:达到 TSD

Guru**** 1547580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933746/tps2h000-q1-hitting-tsd

器件型号:TPS2H000-Q1

您好!

如果 Tj 按如下所示达到 TSD、我们是否应该考虑器件已损坏?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    这是不正确的。 热关断点是关断器件并对其进行保护、以免器件损坏。 结温冷却至热关断复位电平以下后、您可以假设器件完全正常工作、并将在数据表参数范围内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、

    感谢你的答复。

    我有疑问。

    T (SD) 160℃高于 Tj 最大值150℃、如下所示。

    我认为当 Tj 达到 T (SD)时器件会损坏。

    器件是否在损坏后恢复?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    工作结温应是建议器件工作的稳态直流电数。 热关断阈值用于故障/瞬态条件、专门用于保护器件免受损坏。 虽然不建议持续反复按热关断、但如果您这样做、器件不会损坏。

    根据 AEC-Q100-012短路可靠性测试、TPS2H000-Q1的额定等级为 A。 对于此测试中的冷重复短路(长脉冲)和热重复短路、器件会短路一百万次、不会影响可靠性。 在这些短路测试期间、器件将多次达到热关断状态。 有关此可靠性测试的更多信息、请参阅以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/slva709

    此致、

    Tim