This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:启用监测时、更新状态为0x0A

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932083/bq30z554-r1-update-status-is-0x0a-while-gauging-is-enabled

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

 您好、电池团队!

在现场检查电池时、我们发现其中一个基于 bq30z554的电池存在奇怪的问题。

电池运行73个周期并启用了 ALGO、但更新状态仅为0x0A、因此位[ITEN]未设置。

其他基于同一 IC 的电池按预期工作、更新状态为0x0E。 所有这些都具有相同的黄金分布、相同的电池单元、相同的学习周期。

从 bqEVSW SBS 寄存器页面中、我们可以看到监测状态[QEN]位和制造状态[监测 计]位均已设置。 因此、它实际上已启用。

但为什么清除更新状态[ITEN]位?

感谢您的及时澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    是否可以转储 senc 文件或 srec 文件和 gg.csv 文件?

    此外、您能否尝试运行学习周期。 这告诉我、阻抗可能从未更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     目前、当我们将电池退回给客户时、我只有一些屏幕截图。

    这个来自 Ra-Tables DF bqEVSW 窗格。

    实际上、阻抗已适当更新、值与初始值不同、寿命日志也显示已更新688次。

    Qmax 也更新了、因为初始值全部为2830。

    此外、更新状态0x0A 告诉我们、由于在清除[CF0]位时设置了[CF1]位、因此在学习周期期间、阻抗和 Qmax 都已更新。

    唯一奇怪的原因是[ITEN]位被清零。

    正如我之前所说的、我们有很多相同配置的电池、但唯一的电池存在此问题。

    电池在第73个周期遇到 PF 事件、电量监测计是否可以静默禁用 Impedance Tracking?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 您是否还可以发送屏幕截图以查看电量监测计是否捕获了一些 PFS?

    如果您在收到包裹时可以将 srec 或 senc 转出、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电池遇到 CUV PF 事件、电池已预充电并检查、PF 事件已清除、电池重新充电并投入使用。 除了清除 PF 状态后仍为0x0A 的更新状态、没有任何异常。

     请找到 bqEVSW PF 页面、PF 日志、BBR 日志和监测计设置的屏幕截图。

    仍然不清楚[ITEN]位是否被清除是问题还是特殊功能。

    根据我的了解、只能通过向监测计发送 MAC:0x0021操作码来手动启用或禁用阻抗跟踪。

    我们是否错过了 TRM 的一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您只能在一个包装或所有包装上看到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Kang,

    到目前为止、仅在一个电池组上观察到这种情况。

    最近、在具有相同 IC 和相同配置的另一个电池组上发生了相同的 PF CUV 事件、但我们无法观察到更新状态问题。

    它按预期为0x0E。 然后、我们尝试通过触发 PF CUV 事件在不同的电池组上重现此问题。 每次更新状态为0x0E。

    因此、现在我们可以得出结论、它不是一个隐藏的特征、否则它应该是可复制的。

    此外、由于 客户的限制、我们无法将完整的 SENC 上载到公共论坛、因为固件包含安全密钥和一些私有字符串。

    相反、我们可以从 bqEVSW DF 窗格中发布任何屏幕截图、如设置等

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    明白了。 我不知道我是否还有其他需要建议的东西。 它看起来像是一个相当低的 DPPM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我们已通过发送 MAC:0x0021操作码两次(即重新启用阻抗跟踪)来解决主题包的问题。 然后更新状态恢复为0x0E 值。

    此致