This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:斜坡电阻器

Guru**** 2796785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932137/lm5575-q1-ramp-resistor

器件型号:LM5575-Q1

您好!

根据数据表的建议,VCC 与斜坡之间的电阻高于 Vout 7.5V。

由于我们的直流/直流 输出电压为15V、 因此我连接了68.1K 电阻器。

在1.5A 负载条件下、我观察到、输入电压为24V 至30V 时、电压降至3.4V。 请参阅随附的带和不带 R ramp 的示波器图。

使用 R ramp 电阻器:压降为3.4V

我想了解、降低电压的原因是什么?

是否需要 添加 R ramp 电阻器?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请上传您的原理图吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    请查找随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../5531.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    请查找我们的要求

    输入电压:18至32V

    输出电压:15V

    输出电流为0.6A 连续电流和1.5A 峰值电流@1ms。

    fsw:450KHz (作为我们的 EMC 专家反馈,我们只能选择450KHz 频率),TI 推荐的 fsw 为200至250kHz。

    请尽早提供您的反馈。

    谢谢、

    Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试使用47uH 电感器吗? 此外、也请通过帮助探测 SW 电压和电感器电流波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    请查找随附的波形。 使用33uH 电感器、R RAMP 和 R RAMP 电阻器时捕获的波形。

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../updated.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    我正在等待您的反馈。

    谢谢、

    Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我说过的、请尝试使用更大的电感器(如47uH)。 此外、请上传布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    请查找随附的布局详细信息。我将使用47uH 进行测量并共享 OSC 图。

    顶部

    底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    我已经使用我们的电路板和 TI 评估板捕获了测量曲线图、该评估板具有不同的电感器、 并且具有和不具有 R ramp 电阻器。我观察到以下情况。

    和我们的板

    1、@ 100mA 和@输入电压32V 频率变化、33uH

    使用 R RAMP 电阻器-发现压降@ 1.5A 负载

    没有 R RAMP 电阻器-发现无压降@ 1.5A 负载

    TI 评估板

    1:@ 100mA 和@μ A 输入电压32V 频率变化、33uH -没问题-正常

    2.使用 R RAMP 电阻器-发现无 压降@ 1.5A 负载-正常

    没有 R RAMP 电阻器-发现无压降@ 1.5A 负载-正常

    请查找随附的波形、并仔细检查我们的布局和测量图并提供解决方案。

    注意:由于我们的数据库中没有47uH 电感器,电流较高,因此我们选择了33uH 电感器,Fsw 为450KHz。

     

    e2e.ti.com/.../ARB_5F00_our-design.zipe2e.ti.com/.../TI_5F00_Test-board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局看起来不好、以下是我的输入:

    请保持 GND 平面完整、并让输入电容器非常靠近器件 VIN 和 PGND 引脚。

    请在 AGND 和 PGND 中进行单独的布局、然后在一个点上连接两个网络。

    请将 COMP、FB 和斜坡组件非常靠近器件引脚、以避免大量噪声耦合。

    您可以将 BOM 应用到 TI 评估板、以查看此问题是否发生、从而验证其是否与布局相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven Su、您好!

    非常感谢您的反馈!!!