This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:我能否按照 SLVA253上的建议使用 TLC5929?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5929

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934098/tlc5929-can-i-use-tlc5929-as-using-proposed-on-slva253

器件型号:TLC5929

您好的支持团队。

我对如何用于 TLC5929有疑问。

我可以按照 SLVA253上的建议使用 TLC5929吗?

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva253/slva253.pdf

如果是、您是否会向我提供有关使用预防措施的其他信息?

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    是的、可以并联多个输出以驱动高输出电流。 输出和 LED 之间的线路应短、因为这会引起较大的寄生电感并使输出环路不稳定。