This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:高电压、高电流输出

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934475/lm61460-high-voltage-high-current-output

器件型号:LM61460

大家好、

我想知道是否可以推荐将 LM61460用于24V/18V 6A 降压转换器。

Webench 将 LM61460展示为第一个备选器件、但我想确保它在高占空比下具有高侧开关电流限制。

请帮我澄清一下。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以支持 24V/18V 6A、因为隐藏侧电流限制在极高占空比下仍然大约为7.7A、而低侧电流最小为6.1A。