This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:能否与 SPI 配合使用?

Guru**** 2390825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934101/tlc5929-can-i-use-with-spi

器件型号:TLC5929

您好的支持团队。

我收到了客户的询问。

询问它是否可与 SPI (串行外设接口)配合使用。

我认为它可以使用、但它是正确的吗?

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我以前没有尝试过这种方法。 您需要考虑以下因素、这似乎是可以的。 1) 1)将 SS 引脚用作 LAT 信号、并具有数据表中图6所示的正确时间要求。 2) 2)添加了用于驱动上输出的空白信号的 GPIO 引脚。 3) 3) Sout 是 SIN 之外的移位寄存器、因此 SPI 读取命令不能用于它。