This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:Cin 方程

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934440/lmr36520-equation-of-cin

器件型号:LMR36520

您好!

是否可以共享计算 Cin 的公式?

数据表显示、对于3.3V 至12V 的电压范围、电容为2 x 4.7uF + 220nF。

我想知道其他条件的 Cin。

此致、

猪排