This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:如果 EN 电压为6.2V、哪种故障模式?

Guru**** 2583635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934260/tps54231-what-kinds-of-failure-mode-if-en-voltage-is-6-2v

器件型号:TPS54231

客户发现他们的大规模生产设计有一个问题、EN 引脚在正常运行期间的电压为6.2V、超出 了6V 的绝对最大范围。  实际上、它们不需要启用/禁用功能、但对于目前错误的电阻器、它们希望了解6.2V 的风险。 如果 EN 引脚在此情况下发生故障、那么 EN 引脚的故障还会是什么? 它是否会对地短路或开路? 如果控制 器在 EN 发生故障时仍能正常工作、则无需撤回当前产品。  

非常感谢您在这里的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在12V 输入/-12V 输出应用中使用 TPS54231。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    内部有一个齐纳二极管、这里没有风险。 当我通过电子邮件回复您时、我将关闭此问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    非常感谢您的支持!