This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810EVM:TPS6381X 的 EVM 是否必须通过 TI USB2ANY 连接到 TI 提供的 GUI?CAN#39;t I CONNECT 至我自己购买的 USB I2C?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934463/tps63810evm-does-the-evm-of-tps6381x-have-to-be-connected-to-the-gui-provided-by-ti-via-ti-usb2any-can-t-i-connect-to-the-usb-i2c-which-i-bought-by-myself

器件型号:TPS63810EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    如果您使用标准 I2C 通信工具、应该可以。  

    GUI 和 TI usb2Any 工具可让您更轻松地开始调试、