This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:为什么输入电压开关为开/关时 TPS610995为5.6V?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934467/tps61099-why-the-tps610995-is-5-6v-when-input-voltage-switch-on-off

器件型号:TPS61099

您好!

TPS610995固定为3.6V、但当打开/关闭输入电压时、输出有时可能高达5.6V? 为什么? 这是 SCH:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuan:

    好久不见。 EN 需要一个干净稳定的信号。 如果客户在禁用后短时间内重新启用转换器、则存在风险。 最好等待约400us、

    您可以通过电子邮件联系我、了解详情。