This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:低温关断问题与放大器;原理图审阅

Guru**** 2811605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931754/tps61196-q1-low-temperature-shutdown-issue-schematic-review

主题中讨论的其他器件:TPS61196-Q1

ART 编号:TPS61196-Q1

你(们)好

我的客户在进行 TPS61196-Q1低温测试时遇到问题。

温度:-20.

问题: TPS61196-Q1关断

您能否以附加文件的形式查看我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    我们需要一些波形来找出此问题的根本原因。 关于原理图审阅、我将向您提供关于08.1的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    为什么您的两个输出电容器连接到 DGND 而不是 SGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯  

     波形

    低温 下正常工作(Ch1:EN、Ch2~4:FB 3Ch)

    2.低温关断(Ch1:EN、Ch2:故障、Ch3~4:FB 2Ch)

    DGND、SGND

    DGND 和 SGND 未分离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    我们建议将这两个输出电容器直接连接到 SGND、而不是通过0欧姆电阻器。

    根据您的波形、在低温下会发生一些故障、而您的控制器会拉低 EN 以 使器件关断。 因此、我们需要找出下一步发生的故障。 您能否提供额外的波形来查找 特定故障? 例如、输出电压、输入电压、SW 节点、电感器电流或 ISNS 电压。

    我们还在数据表的第17页提供了保护列表、您可以尝试根据 每项查找一些异常波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯   

    客户正在准备波形。

    根据原理图审阅、CAP 和寄存器的值是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形

    CH1:VIN、Ch2:ISNS、Ch3:FBP、CH4:fb1

    CH1:ISET、 Ch2: Fsw、 Ch3: IFBV、 Ch4: fb1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cho,

    很抱歉、我没有清楚描述波形要求。 实际上、当发生故障时、我实际上需要在接下来的时间点使用波形。

    此外、您是否为客户准备了相应的 FAE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯   

    抱歉、我再次向客户询问波形、但尚未获得波形。
    FAE 将于明天访问客户公司进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles、

    请查看以下答案和信息。

     

    1、前一封邮件中 VIN 的输入值为13.5V、Vout 为13V 至 D1 (故障条件下)

     e2e.ti.com/.../7331.Wavefrom.zip

    2.审查的资料

    a:ISET = 51k、它被设定为大约96mA (在占空比=100%条件下)、而在占空比=60%条件下、实际使用量为58mA

    b. IFBV = 39K、VIFBV 设置为235mV

    c:在下图中、余量电压为235mV、假设处于过流状态

    D.过流规格 根据测试结果 VIFBV 电压值下降而减小(温度:35、0、-10和-20)

    e.因此、由于在测试温度中被识别为过流、因此没有升压。 -20.

    F.确认未在低温下升压的样品按照 IFBV 调整工作

     

    使用的实际电流:58mA 至65mA                                    低温:HV 电压下降、过流识别

    3.要求

    a:根据温度、IFBV 的输出电压差约为40mV、从35变为-20。

        您能否解释一下它根据温度变化的原因。 IFBV 的说明

        *应用于样本的电阻误差率为 F 级。

    b.请确认我们是否可以使用原理图的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    您可以看到数据表中提供的最小 IFBV 为0.3V。 因此、您可以将 IFBV 设置得更高、以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    谢谢你。

    答案将传达给客户、访问并解释。

    我想请你详细解释这项补充质询。

    根据温度、IFBV 的输出电压差约为40mV、从35变为-20。

    您能否解释一下它根据温度变化的原因。 IFBV 的说明

     *应用于样本的电阻误差率为 F 级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    我们向客户解释如下。

    IFBV 电压设置范围(300mV 至1V)施加的235mV 电压设置有问题。

    2.IFBV 在低温(-20)时会出现40mV 的压降、建议的裕度设计作为改进方法提出。

    3.客户将 IFBV 值设为350mV,然后再次执行冷测试

    *客户要求
    问题1. IFBV 电压与工作 温度间的关系

     - TI 反馈、如用于检查 IFBV 温度引起的电压偏差的图形或相关文档、或用作参考的注释


    ***我们希望在下周初之前收到相关数据。 请向我们提供您的紧急支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    将 IFBV 值设置为350mV 后的结果如何?

    对于检查 IFBV 电压偏差的图形或相关文档、我现在没有数据、也许没有相关数据。 我需要向我的团队核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 IFBV 值设置为350mV 后的结果如何?

    -> 测试结果尚未更新。 在传达测试结果时进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    很抱歉、我们没有相关数据、 我认为遵循 IFBV 数据表的最小值在低温下是可以的。