This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022EVM-034:TPS61022EVM-034:效率太低。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933601/tps61022evm-034-tps61022evm-034-efficiency-is-too-low

器件型号:TPS61022EVM-034
主题中讨论的其他器件:TPS61022

您好!

在设计中使用 TPS61022之前、我将使用 TPS61022EVM 进行测试。   

我正在测试超低功耗模式、我看到效率为80%、而不是90%。

我使用电源来提供 Vin 和5mA 的恒定电流负载。  我的结果如下。  我希望效率会更高。  我是否需要做些什么来提高低功耗模式下的效率?

输入电压 Cin (mA) 输出电压 COUT*(mA) 效率(%)
4.2. 7.22. 5.188. 5. 0.855428
3.7. 8.31. 5.188. 5. 0.84366
3.2. 9.64 5.19. 5. 0.841221
3. 10.4. 5.189. 5. 0.831571
2.5. 12.68 5.185. 5. 0.817823
2. 16.3. 5.182. 5. 0.794785

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    感谢您的联系。

    1.首先、您是否将 MODE 引脚跳线连接到 GND、以便 TPS61022在轻负载条件下以 PFM 模式工作。  

    2.这是原始的 EVM 吗? 您是否更改了任何组件?

    3.对于效率测量、请使用电流 DMM 测量输入和输出电流、因为根据我们的经验、电源和电子负载监控器在此~mA 范围下不够精确。 由于电源线也具有压降、因此还可以使用 EVM Vin_sense 和 Vout_sense 跳线上的 DMM 测量输入和输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    1.是的、MODE 引脚跳线设置为 GND。

    2.我进行这些测量时没有更换任何组件。

    3.我已经在使用 DMM 来测量源电流。  我没有在 Vin_sense 和 Vout_sense 跳线处使用 DMM。  我会这样做、但我的电缆相当短、并且由于我的电流已经被测量、我不确定电压上的测量结果会显示多精确。

    除此之外、还有其他方法可以提高效率吗?  减小电感器值是否有助于或增大电阻器?  我的电流非常低。  我查看的是5mA 负载电流(使用恒流负载设置)。  对于低电流、我需要做什么具体的事情吗?

    谢谢

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    明白。

    使用 DMM 测量 Vin_sense 和 Vout_sense 可提高效率。 我们的数据表效率曲线是使用该模板测量的。

    我是否知道您的应用的最大负载电流、输入电压范围、输出电压? TI 拥有一些低 IQ、高效升压转换器器件。 我可能会找到更适合您的解决方案。