This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:器件列表中缺少 UCD9081

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932382/ucd9081-missing-ucd9081-from-list-of-devices

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: UCD9080

我想在离线模式下使用 Fusion Digital Pwer 设计器工具来创建新项目。 由于这是一种新设计、我希望在 离线模式下开发它。

UCD9081器件未列在"定义系统/离线新器件支持"列表中。    并联系 TI。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD9081具有自己的 GUI、Fusion Digital Power Designer 不支持 UCD9081。

    请下载 https://www.ti.com/lit/zip/slvc490

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、我没有很好地说明我的顾虑。 我已安装 slvc490。 很抱歉我最后没有理解

    当我选择 UCD9081 EVM GUI.exe 时、它会在我将评估模块连接到它时打开。 我想我可以使用连接的 EVAL 套件开发一个"离线"文件、然后将其下载到 PCB 或 EVAL 模块。  显然,我无法使用 UCD9081 EVMGUI.exe 执行此操作?

    我想做两件事

    1) 1)使用评估套件了解如何对 UCD9081器件进行编程、将外部电源连接到其中一个电源轨并引入电压以触发故障。 我还想使用 EVAL 套件来尝试对电源轨的加电和断电顺序进行排序。

    2) 2)创建我自己的设置或电源轨电压和 OV/UV 限制、编译程序并将其下载到 UCD9081器件上的原型 PCB 上。 在此应用中、我不需要对电源进行定序、以便按任何给定顺序启动。 我只希望器件监控电源轨并报告 OV/UV 事件。 该 PCB 用于安装 Windows XP 机器支持的 UCD9080器件。 我想迁移到9081、并使用 Windows 或 Windows 10 PC 将 PAR 文件加载到 UCD 中。 我只想使用允许我输入电压轨和 OV/UV 限制的任何工具。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的澄清。

    第一。 您有 UCD9081 EVM 吗? 如果是、请参阅上的 GUI 指南

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu272a/slvu272a.pdf

     

    2。 slvc490可以在没有实时设备的情况 下工作请打开 slvc490并进行任何设计更改并将文件保存到 PC。 电路板准备就绪后、您可以使用 GUI 将设置导入器件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们为您提供了解决方案。 如果您不接受该解决方案。  如需更多支持、请联系您当地的 TI FAE。

    此致

    Yihe