This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494最大占空比、每个输出

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933767/tl494-tl494-maximum-duty-cycle-each-output

器件型号:TL494

我可以在数据表中找到每个输出的典型最大占空比、但我无法找到 每个输出的最大占空比。 请对其进行定义并告诉我。

如果您不能这样做、请告诉我 特征分布。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大约为48%。 但是、您的设计应基于小于45%的电压、并具有一定的裕度、因为并非所有器件都具有48%的最大占空比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复 

    超过50%的可能性。
    请告诉我 特征分布。

    此致 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于连接输出 CTRL 引脚的位置。 如果连接到 Vref、TL494处于推挽状态、其每个输出最大占空比典型 值为45%。 如果 输出 CTRL 连接到 GND、则其 最大占空比典型 值为90%。

    因此 、首先需要决定在何处 连接输出 CTRL。