This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:v1.3.85 -尝试安装电池化学 ID 插件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25895M, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934345/bqstudio-v1-3-85---trying-to-install-battery-chemistry-id-plugin

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ25895MBQEVSW

我已经安装了 BQSTUDIO v1.3.86、我将使用它来配置我的3000 mAh 锂聚合物电池组的充电器 IC (BQ25895M)和电量监测计(BQ27421-G1B)。  我知道、首先要对电池的 ChemID 进行检测和编程。  安装 BQStudio 并参考名为"如何更新 bqEVSW、bqEASY 和 Battery Management Studio (bqStudio)中的 Checkistry 数据库"的 SLUUC94文档后、我尝试更新化学数据库。  本文档说明您需要使用帮助->更新化学成分。  这是我的帮助菜单选项的外观:

也许我需要安装一个插件、但我找不到这样做的任何说明。  我已下载 ChemUpdate816.zip,但它使用 bqStudio 中的 Help -> Update Chemistry 菜单项。

请提供建议。

谢谢、

Steve Loudon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    bq27421对化学物质的支持有限、无法利用新的化学物质。 因此、它不提供更新化学数据库的选项。

    请连接允许对任何化学 ID 进行编程的监测计以启用菜单。 例如、 bq2754x 监测计支持全系列化学 ID

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果使用 bq27421-G1B、我们之所以选择该器件是因为它是使用我们电池的封闭化学成分进行编程的、那么我唯一需要更改的是设计容量、设计电压、锥形电流和最小工作电压。  是这样吗?

    此致、

    Steve Loudon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您想问是否可以跳过化学步骤。 是的、如果您已验证封闭化学成分匹配良好、则可以跳过化学成分编程。 bqStudio 中的参数 Q&A 将涵盖您列出的基本参数。 根据应用和系统的行为、可能需要更新其他参数以获得良好的性能。 最好查看所有数据闪存参数。