This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 LTM8049的最佳器件建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934206/best-device-recommendation-to-replace-ltm8049

主题中讨论的其他器件:LMZM23601

您好!

关于线程 ID#720485、我注意到 LTM8049没有直接替代产品、如果我可以重新设计、我是否可以考虑在我的设计中使用任何器件?

我的目标应用将具有5V 至22V 的输入、并计划将其用于生成5V 至25V 的输出@ 0.5A 和-5V 至-10V @ 0.5A。 如果能提供任何意见、请不胜感激。 谢谢。

此致、
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    下面我列出了您的两个应用和对每个应用的评论:

    • (应用1) VIN = 5V 至22V;VOUT = 5V 至25V;IOUT = 0.5A;这听起来像是您想要创建一个 SEPIC 转换器。 由于没有可用的 SEPIC 电源模块、我建议阅读此 应用手册 、了解如何设计 SEPIC 转换器以及如何为该设计选择合适的升压转换器/控制器。  
    • (应用2) VIN = 5V - 22V;VOUT =-5V 至-10V;IOUT = 0.5A;这可以通过获取额定输入电压至少为36V 的电源模块并将其转换为反相降压/升压来实现。 LMZM23601就是这方面的一个示例。 还参考了 应用手册 、以帮助您开始设计适用于 IBB 应用的 LMZM23601。  

    此致、

    Jimmy