This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116方程35 &安培;37.

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934204/lm5116-lm5116-equation-35-37

器件型号:LM5116

大家好、

我的客户对 LM5116有一些问题、他们希望知道

  1. Vout 范围为何影响 Rs 计算公式、比较公式33、35和37。  
  2. 当输出电压大于7.5V 时、Rs 方程是什么?
  3. 公式37是如何从35得出的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    Vout 的范围将影响稳定状态下 ton 和 toff 期间的电感电压、进而影响电感电流斜率、如所述:

    VL=L (di/dt)。

    由于 Rs 是电流感应电阻器、因此 Vout 的值将改变流经 Rs 的电流斜率、在确定 Rs 时应考虑该值。

    当 Vout>7.5V 时、应使用公式37来计算 Rs。

    公式37与公式35相同、但它不包括如下所示的电感器电流纹波项。  公式37与 逐周期 变化中的电感器电流变化有关、而公式35考虑了由于电感器上的电压而产生的电感器电流纹波、该电压由 Vin 和 Vout 之间的差值确定。 换而言  之、在等式37中、他们已经计算了最佳斜率电流 Ios、因此在计算 RS 时不需要考虑电感器斜率电流、因此不包括电感器纹波项。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Harrison Overrurf