This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:如何在负载处于睡眠模式时实现更低的静态电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25616EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928945/bq25616-how-to-achieve-lowers-quiescent-current-when-the-load-is-in-sleep-mode

器件型号:BQ25616

根据 BQ25616数据表 、静态电池电流可能低至9.5uA。

我已按照 BQ25616EVM 评估板的数据表和数据表进行操作、并制作了原型。

使用 DMM 测量的电池线路上的电流读数在22uA 至178uA 之间波动很大。

在示波器上、它看起来像附加的图片。 (使用10R 串联电阻)

BQ25616的设置和设置 如下所示
1) 1) OTG 功能被禁用
2) VSET = 4.2V (浮点引脚)
3) ILIM = 478/200R = 2.39A (检测为未知适配器)
4) ICHG (最大电池充电电流)= 1.2A
5) 5)使用4.1V 电池组进行测量
6) 3.9M Ω 负载作为负载连接。 (或被视为低负载)
7) 7) PCB 布局指南和元件选择严格遵循数据表中的规定

我的问题是、电流读数为什么会像图片中那样出现尖峰?
如何将  静态电流降至数据表中的最低水平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachira:

    我们的数据表显示了平均 BAT 电流。 您看到的脉冲电流为真。 如果您对电流求平均值、直流电流应在规格范围内。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我已经测量了平均 静态电流、它介于31.13uA 至33.47uA 之间

    但大约3分钟后、它也会降至11.23uA 至13.08uA。 此图更接近数据表图。
    请告诉我为什么我看到2 个静态电流级?

    第二级的示波器捕获如下所示、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二级的示波器捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sachira:

    我看不到您的附件。 您能解释一下什么是脉冲幅度、脉宽和频率? 我们可以根据波形估算平均电流。 测量结果可能取决于仪表。 此外、 您是否断开了 SYS、BAT 和 PMID 上的任何外部电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    电流尖峰的幅度为1300uA。

    平均脉冲宽度为322us。 频率介于0.54Hz 至0.53Hz 之间(大约每2秒一次)
    请参阅随附的两个阶段的2个捕获。
    我在 BAT 和 GND 之间连接了一个电阻分压器(进入运算放大器)。 PMID 上的10uF 电容除外。

    在 Pico 示波器上完成的测量。

    请参阅随附的电流尖峰图片(不允许附加  范围日志)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BAT 上的电阻分压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻分压器需要大约1uA 的电流、应该可以。

    我怀疑1300uA 脉冲来自其他地方、而不是来自器件。  器件 的幅度要低得多、脉冲频率大于 10kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我还有另一个2uA 负载、移除后、平均电流降至大约6uA。

    我的问题现在已经解决了。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告知我们问题  已经解决。