This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV703:TLV70318启动波形

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934108/tlv703-tlv70318-startup-waveform

器件型号:TLV703

大家好、

我的客户现在正在使用 TLV70318。 输入3V3、输出1v8。 如您所见、输出 启动波形压摆率有两 个周期 有两个压摆 率。 在   启动 期间、器件似乎会触发 OCP 或 OTP。 或 OCP 阈值  在  不同 的启动周期内有所不同。 我让他们分享详细信息以查看电流。 您对  这种现象有什么经验吗? 谢谢。

黄色是输入 电压、紫色是输出电压、蓝色是 EN。

阶段1:0V->1.2V、8ms、阶段2 1.2V->1.8V 40uS

我已经使用 IC=CDU/AT 来获得第1阶段期间的3mA、第2阶段期间的300mA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果减小输出端的电容值、您是否会看到同样的情况?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cumming、

    我计算 了流向 Cout 的电流。   IC=CDU/AT 、以在第1阶段获得3mA、在第2阶段获得300mA。 因此 、Cout 可能不是根本原因。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我只是注意到您非常缓慢地转换使能引脚。 在0.4和0.9V 之间、LDO 的运行未定义。

    我想这会导致您看到的奇怪启动。