This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:过流保护问题

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033, LM5107, LM5030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934356/lm5033-overcurrent-protection-question

器件型号:LM5033
主题中讨论的其他器件: LM5107LM5030

我有一位客户在数据表(图11)中所示的类似实施方案中使用 LM5033/LM5107;只有系统具有24V 输入和12V 输出。

它们具有需要通过的测试标准、其中将24V 输入短接至0V 的时间约为1ms。  

当它们执行此操作时、LM5033/LM5107仍从偏置绕组接收其 VCC 电源、因此在此期间仍受电。 这很好。 问题是、当重新施加24V 电压时、会出现浪涌电流瞬态、导致 LM5033 CS 引脚跳闸、并且输出关闭。

1.除了更改输入 RC 滤波器之外还有什么权变措施(他们希望避免较大的时间常数、以保持其噪声抑制带宽)

如果没有、他们会考虑使用 LM5030、因为存在两级过流检测(CS 电压必须高于0.65V 才能实际关闭输出)。 有什么注意事项...?

我还没有得到有关瞬态的波形或细节、但它们应该很快就会出现。

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LM5033的图11中、您可以尝试增大 R8或 C13、以便在电路能够承受尖峰时能够承受。 您还可以降低 R7、更改电流互感器(T2)的匝数比、 以便实现更高的峰值电流。