This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:LM5034MTCX 开关频率计算问题

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934095/lm5034-lm5034mtcx-switching-frequency-calculation-question

器件型号:LM5034

你好  

我想问一下 LM5034MTCX 开关频率和电阻的计算方法。 该计算方法在规格中注明如下:

当我根据计算方法引入200kHz 时、电阻值为85.7KΩ Ω、
但规格说明如下:

仅需42.2KΩ μ A、开关频率为200kHz、
指导是否方便?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算和数据表都正确。 您的计算是针对振荡器200kHz、因此 OUT1或 OUT2各为100kHz。 您引用的数据表是在 OUT1或 OUT2以200kHz 的频率测得的、因此振荡器为400kHz。  

    您也可以使用图11作为参考。