This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23280F3:TI-TINA 宏符号的外引脚不正确。 看起来漏极和源极是反相的。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933874/csd23280f3-the-pin-out-of-the-ti-tina-macro-symbol-is-incorrect-look-like-drain-and-source-are-inverted

器件型号:CSD23280F3
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

如我的快照中所示、我们看到二极管压降、而二极管压降不应如此。 你能确认我不是疯了吗?如果我不是疯了,它能解决吗?

来自 CSD23280数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我的图片未显示、请尝试#2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Germain、

    感谢您考虑我们的器件。

    虽然您显示的原理图中未包含栅极 ESD 二极管或体二极管、但我认为简化 PCH FET 的符号看起来是正确的。 我们的建模专家将于周一回来、届时我们将能够为您解答问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想澄清一下、符号是正确的。 符号与模型之间的连接不正确。 因为如果 Vgs=0、Vds 应该是高阻抗、对吧? 我们看到二极管电压?

    BTW、我能够通过将漏极和源极反相到仿真中来使用该部件。

    Germain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Germain、

    感谢这一澄清,我们这个领域的专家将于星期一返回,并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Germain:

    我检查了、看起来 TINA-TI 模型不正确。 TI 已将我们的所有 PSpice FET 模型更新为未加密版本。 我使用未加密的 PSpice 模型来创建 TINA-TI 宏(在工具菜单下)、并且它工作正常。 随附的 zip 文件包含我创建的宏。 请尝试这个、并告知我它是否正常工作。

    e2e.ti.com/.../CSD23280F3.zip