Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 主题中讨论的其他器件: BQ25616
您好、先生、
我的客户希望设计 BQ25606并根据终端客户的要求在不同的温度下输出电流。
0 ºC ~10ºC 为0.2C,
10 ºC ~45 ºC 为1C
调整 RT1和 RT2值以满足此要求是否正确?
BR、
SHH