This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:询问 BQ25606设计建议

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931548/bq25606-asking-for-the-bq25606-design-suggestion

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616

您好、先生、

 

我的客户希望设计 BQ25606并根据终端客户的要求在不同的温度下输出电流。

0 ºC ~10ºC 为0.2C,

10 ºC ~45 ºC 为1C

调整 RT1和 RT2值以满足此要求是否正确?

  

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    RT1和 RT2由 T1和 T5确定、T2和 T3取决于 RT1和 RT2。 有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 相似、只需进行一些更改即可用于 BQ25606。


    在低温(T1-T2)条件下、充电电流会自动降至编程设定的快速充电电流的20%。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    除了 BQ25606、我们是否具有与适用于1A 解决方案的 BQ25606类似的功能?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    BQ25616/BQ25616J。

    谢谢、

    宁。