Other Parts Discussed in Thread: TPS2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2541 大家好、
我的团队正在设计一个支持 BC v1.2电池充电模式的4端口 USB 集线器。 每个下行端口将有 一 个 TPS2541来控制端口电源。 由于我使用的集线器控制器将处理所需的任何电池充电握手、因此下游端口 的 TPS2541 不需要提供电池充电握手信号。
如果 TPS2541 处于标准下行端口、USB 2.0模式:
CTL1 = 1
CTL2 = 1
CTL3 = 0
ILIM_SEL = 1或0
在 这种模式下、D+和 D-信号线是否直接通过 TPS2541 (即在 D+或 D-线路上没有电池充电握手信号、它们只是通过器件传递到集线器控制器)。
我看到一些 SDP 端口通过15k Ω 电阻器将数据线下拉至 GND、我想确认、当 TPS2541配置为 SDP 运行时、情况并非如此。
谢谢、
Cameron Bolton