This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2541:如果处于 SDP 模式、Data+和 Data-行是否直接通过器件?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934295/tps2541-are-the-data-and-data--lines-passed-straight-through-the-device-if-it-is-in-sdp-mode

器件型号:TPS2541

大家好、

我的团队正在设计一个支持 BC v1.2电池充电模式的4端口 USB 集线器。 每个下行端口将有  个 TPS2541来控制端口电源。  由于我使用的集线器控制器将处理所需的任何电池充电握手、因此下游端口 的 TPS2541 不需要提供电池充电握手信号。  

如果 TPS2541 处于标准下行端口、USB 2.0模式:  

CTL1 = 1

CTL2 = 1

CTL3 = 0

ILIM_SEL = 1或0

在  这种模式下、D+和 D-信号线是否直接通过 TPS2541 (即在 D+或 D-线路上没有电池充电握手信号、它们只是通过器件传递到集线器控制器)。

我看到一些 SDP 端口通过15k Ω 电阻器将数据线下拉至 GND、我想确认、当 TPS2541配置为 SDP 运行时、情况并非如此。  

谢谢、

Cameron Bolton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2541配置为 SDP 模式时、不应触摸 USB2.0线路、并直接通过控制器进行传递