This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:断开充电源后 VSYS 处于低电平:为什么?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934161/bq25895m-vsys-low-after-charge-source-disconnected-why

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件:BQ25895

大家好!

首先、我想首先说我不是工程师、所以请原谅我在布局上犯错、我仍然是一名工程学生、并且还在学习如何设计 PCB、 因此、我提前对这一简单错误表示歉意。 几天前、我发布了有关 BQ25895芯片和充电问题的帖子。 目前、我的问题如下。 插入充电器后、BATFET 将与 VSYS 输出断开连接、然后将其移除、现在允许我为电池中的任何部件(例如同一 PCB 上的降压/升压稳压器)供电。 插入充电器会产生两种状态-电池充电或电池未充电。 如果充电、我可以在 VSYS 没有变化的情况下断开充电器。 如果充电器未输出、断开充电器会导致系统电压输出降至0V。 从 VSYS 为我的电路供电工作正常、但当充电器断开连接时、除非我断开电池并将其重新连接到 PCB、否则任何情况下都不会将 VSYS 发送为高电平。  

寄存器之后、在改变最小充电终止电流、内部电阻偏移和最大电压切断时、 我检查了 PCB、注意到我使用的封装出于某种原因阻止了 GND 焊盘上的散热过孔连接到 GND 平面。

因此、当充电速度非常快时、芯片(当充电源实际连接时、看起来非常随机)变得非常热。 有时、芯片确实输出了经验证的 REG12电荷(我已经做了一些调试、读取了寄存器 REG0B、REG0C、REG12和 REG13、这里实际上没有显示任何问题)、此时电池的电压上升到很高的水平(连接充电器时、3.8v OCV 至3.92v+)、 我假设这是由于 VBUS 和电池输出之间的内部电阻较高、这主要是由于一条非常小的 GND 走线连接到 GND 平面的单个过孔。 当充电器向电池输出电流时、当充电器从 VBUS 断开时、我似乎仍然能够保持 VSYS 为高电平。 如果充电器在连接时不输出电流、断开充电器会导致 VSYS 降至0v。 重置 VSYS 的唯一方法是断开电池的连接、然后将其重新安装到位。

我假设大多数电流通过单个过孔流过 BQ25895的引脚17和18、到达 GND 平面将是我问题的主要原因。 我目前正在进行另一项修订,将使用0402来创造更多的空间,但由于这项修订需要在本周末(8月29日星期六)的比赛截止日期内完成,我正在尽可能地加以挽救。 将一组30AWG 磁性导线从 GND 焊盘焊接到更大的接地层是否会对散热和充电问题产生很大帮助? 对于任何使用鹰的人、我也可以将您链接到我的板级配置文件、这目前非常可怕。  

谢谢、

Benjamin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不包含寄存器读取内容、但这是我在读取这些变量时充电时的输出内容:  

    REG0B - 0xb6

    REG0C - 0x00

    REG13 - 0x3a

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    请在适配器插入 VBUS 引脚之前和之后提供以下信息吗?

    1. VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    2. 所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。