This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2836:输入控制选项

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2836, TPS2834, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933936/tps2836-input-control-options

器件型号:TPS2836
主题中讨论的其他器件: TPS2834TPS28225

尊敬的 TI:

我对 TPS2836感兴趣、但对我来说、一个主要障碍是我看不到一种能够同时关闭高侧和低侧的输入的方法。 使用此半桥驱动器是否有办法实现此目的? 感谢您的帮助、

Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 我查看 了 TPS2836的数据表、但我看不到会 导致高侧和低侧驱动器处于关断状态的输入。 有一个类似的驱动器、具有更高的引脚数、具有和使能功能、这将导致两个驱动器在禁用时关闭、即 TPS2834。

    如果您的 VDD 电平为4.5V 至8V、则这些驱动器是较旧的产品、我们有一个较新的器件可供考虑。  TPS28225是一款同步降压驱动器、具有使能功能和三态输入功能。 如果 您有一个支持三态的驱动器、三态将导致两个驱动器输出低电平。  使能功能还可用于禁用两个驱动器输出。

    确认这是否能解决您 的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的帮助以及有关栅极驱动器的其他建议! 我将查看这些选项、看看这些选项是否可行。

    此致、


    Anthony Lodi