This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:外部系统侧电量监测计的 BQ25125运输模式注意事项

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933888/bq25125-bq25125-ship-mode-considerations-with-external-system-side-gauge

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件:BQ27421-G1

您好!

我很难找到 不会影响运输模式电流的 BQ2512x +监测计解决方案。  添加 BQ27421-G1等电池电量监测计会在运输模式下增加电池 Iq。  请提供有关此主题的一些见解。

我们要与之竞争的器件是 ADP5360。  该器件包含一个监测计。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    此讨论已离线进行。