This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:稳定性

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931812/tps56339-stability

器件型号:TPS56339

大家好、

我的客户计划使用 TPS56339与其他连接的负载并联为1F 超级电容器充电、并希望了解器件环路稳定性问题。 输入 V = 15V、输出 V = 5V。 您能不能就您的意见和评论提供帮助。  

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    TPS56339无法支持此应用 、因为 L&C 具有与内部零频率兼容的范围要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的反馈。

    我们可以为此应用推荐什么器件?

    此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinu

      您可以使用 WEBENCH 选择满足此输入电压、输出电压和输出电流要求的器件。 首先使用电流模式转换器、然后尝试更改设计中的电容、以检查设计是否可行。 我还在调查一些问题、并将返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我认为可能会有一些误解。

     的响应基于您希望将超级电容器直接连接到 TPS56339的输出的理解。  正如 Vincent 报告的那样、这是不可能的、因为 L-C 谐振频率太低、TPS56339的内部补偿无法适应、 但是、如果有一个充电电路限制流入超级电容器的电流、同时防止 TPS56339输出的高频、低电压反馈、则可能会发生这种情况。

    除了稳定性问题、1F 超级电容器还会为任何5V 转换器带来电流限制/软启动时序问题。  将1F 电容器充电至5V 需要提供5C 的电荷、电流为3A、由于 TPS56339没有可编程的软启动时间、因此输出电压将从0V 斜升至5V 大约需要2秒、 当5ms 软启动完成时、将触发欠压保护。  这意味着"其他连接的负载"也需要2秒的时间才能加电。

    但是、如果您有一个超级电容器充电电路、该电路限制充电电流并防止正常脉冲纹波电压从超级电容器、甚至限流 LDO 或热插拔控制器汲取电流、 这还会将超级电容器的电容与 TPS56339的输出分开、以便超级电容器和充电电路为 TPS56339提供恒定电流负载、而不是为负载电容提供1F。

    如果您能让我们知道您是如何为超级电容器充电的、以及您计划如何处理存储在此处的能量、我们可能会为您提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    感谢您的输入和反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您可以告诉我您的意图是什么、以及您计划如何连接 TPS56339、并联负载和 Supper 电容器、我们可能会帮助您进行设计。

    如果您担心以这种公共工程师对工程师格式讨论您的应用和用例、您可以通过单击我的姓名  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将关闭该线程。

    如果您获得有关客户如何将超级电容器和并联负载连接在一起的反馈、您可以添加到此线程以重新打开该线程、或发布新线程。