This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:如何获得额定2.2A 充电电流?

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887EVM, BQ25887, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933622/bq25887-how-do-i-get-the-rated-2-2a-charge-current

器件型号:BQ25887
Thread 中讨论的其他部件: 、EV2400
我正在设计一个系统、计划使用 BQ25887为2S 电池组(2Sx4P 4.2V 电池)充电。  我购买了 BQ25887EVM 来测试充电器设计、然后再将系统电路板用于制造。  当我直接从盒子中连接系统时、我从我的5V 工作台电源获得0.5A 电流。  我发现我必须移动 JP4跳线以将 PSEL 连接到 GND。  这将工作台电源电流增加到了1A。  我期望3 ~ 3.3A。  我获得电池组上0.01 Ω 串联电流感应电阻器的相应读数。  我发现电位器(R5)未设置为零。  将此设置为零可将我的输入电流设置为2.5A (电池充电电流为1.55A)。  我通过383欧姆电阻器短接至 ILIM 输入的 GND。  没有改善。  
我在评估板上的 TS 与 GND 之间有一个10k NTC 热敏电阻。  我没有更改电路板上的 TS 设置(TS 5.23K 至 Rgen、30.1K 至 GND)。
我是否需要更改寄存器值?  我是否需要设置某个值才能获得2.2A 电池充电电流?  我没有 EV2400来连接 PC、但如果需要、我可以连接 I2C 系统。  我需要一些有关如何在芯片上寻址寄存器的文档来读取和写入它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    我想到了几件事。 读取寄存器有助于对正在发生的情况提供一些见解。

    • 器件可能处于 VINDPM 状态。 这种保护可降低输入电流、从而将输入电压调节至最小值(默认为4.3V)
      • 这可以通过两种方法进行诊断:
        • 读取 REG0B[5]
        • 测量 EVM 上的 TP7以查看芯片是否调节至4.3V
      • 可以通过以下几种方法来缓解这种情况:
        • 使用4线制感应来确保芯片不会落入 VINDPM
        • 使用更短的电缆来防止 VBUS 上的传导损耗
        • 将 VBUS 设置为较低的阈值  
    • 电池处于 CV 模式。 在 CV 模式下、电池达到 VCELLREG、电流开始呈指数衰减、直到终止
      • 这可以通过检查 CHRG_STAT 位或测量 TP15来诊断

    我认为有必要寻找一种读取寄存器的方法。 我在进行配置时可以提供的支持有限、但我可以告诉您如何进行配置。 Linux SoC 的软件包称为 i2c-tools。 该软件包具有多个 i2c 调试工具。

    您可以将 EVM 连接到 SoC 开发板、配置 i2c、使用 i2cdetect 确认是否存在 BQ25887、并使用 i2cdump 显示寄存器的内容。

    或者、您也可以购买 EV2400、我也可以提供更多支持

    一些资源:

    https://manpages.debian.org/unstable/i2c-tools/i2cdetect.8.en.html

    https://manpages.debian.org/unstable/i2c-tools/i2cdump.8.en.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP7的测量值为4.92V。  这似乎表明它不在 VINDPM 中。

    TP15电压在充电期间随电池电压的增加而增加。  TP15的电压比电流感应电阻器上的电压略高。  这只有道理。  

    如果 CV 为恒定电压、则也不处于该模式。  电流在变化、电压随充电时间的增加而增加。  当它接近+8.4伏时、它将电荷减少至大约0.9mA。  这似乎是良好的安全操作。  当我尝试为一个稍微放电的电池组充电时、它会缓慢充电以将其充电至顶部并按预期切断。  总的来说、它运行得很好。

    我正在购买 EC2400。  您可以在几天内引导我完成该过程。   

    我已经运行了一个完整的充电/放电周期。  除了我们正在讨论的这一领域之外、我对所有领域的表现都感到满意。  我获得了足够好的结果、找到了可接受的器件。  现在、只需几周时间、即可获得最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    同时、我将保持线程打开。

    谢谢、

    Ricardo