This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:关于 R1和 R2的单独限制

Guru**** 2531960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933879/tps7a24-about-individual-limit-of-r1-and-r2

器件型号:TPS7A24

大家好、

 

我们在数据表中找到了“R1 + R2≤VOUT /(IFB×100)”。

但是、我们想知道 R1和 R2的单独限制、因为使用以下条件。

您能否告诉我们、您是否对以下电阻器值有任何疑问?

 

[我们的条件]

R1为1Mohm

R2为120k Ω

目标 VOUT 约为11.5V

*我们希望使用大电阻器,因为它可以降低消耗电流。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    标称 IFB 电流为10nA、因此我们具有 R1 = 1Mohm 且 R2 = 120kOhm

    11.5V/(100*10nA)= 11.5Mohm

    由于您的解决方案的 R1+R2=1.12MOhm 符合方程式3中的限制突出显示:

    对反馈电阻器施加此限制的原因是、我们只想看到通过 R1+R2的电流泄漏足够强、足以消除进入 FB 引脚的任何泄漏、因为这可能会影响输出调节精度。  

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK-SAN、您好!

    感谢您的快速回复。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏