This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:平均输入电流限制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934246/ucc23513-average-input-current-restriction

器件型号:UCC23513

您好!

我的客户使用 UCC23513制造产品、输入电流为27mA。

由于某些产品已经进入市场、因此他们必须评估风险。

1.我们是否有任何统计数据显示 UCC23513相对于输入电流的损坏可能性?

2、为什么输入电流受到限制、因为二极管是仿真二极管、过流限制会导致过热并最终损坏器件的原因是否相同? 还是其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Howard、 我将通过电子邮件与您联系。