This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS6521815上电安全编程后不工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934073/tps65218d0-tps6521815-power-on-secuence-no-works-after-programming

器件型号:TPS65218D0

我已经对 TPS6521815进行了编程、

寄存器地址->寄存器值

0x13 -> 0x4C

0x14 -> 0xC0

0x16 -> 0x99
0x17 -> 0x99
0x18 -> 0x92
0x19 -> 0xB2
0x1A -> 0x06
0x1b -> 0x1F
0x22 -> 0x98
0x23 -> 0x75
0x24 -> 0x12
0x25 -> 0x63
0x26 -> 0x03

我没有对其他寄存器进行编程。
我将 AC_DECT 引脚连接到 GND、将 PB 引脚拉至5V、将 CC 引脚连接到 GND。
以5V 为 TPS65218上电后、输出电压甚至在20秒内不起作用。

我读过这个寄存器:

启用1 (0x11)= 0x65

状态(0x05)= 0x68

标志(0x07)= 0x00

请对该问题有什么想法?

我的动态:

谢谢您、我很 mych、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我清除 了寄存 器 CONFIG1 (0x13)中的严格位、毕竟是!!!