This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2759:LM2759

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933069/lm2759-lm2759

器件型号:LM2759

在 LM2759数据表中、我对给定信息有一些疑问、

闪存超时功能
当选通引脚保持逻辑高电平或时、超时保护电路会禁用电流阱
通过 I2C 兼容接口启用闪存模式的时间长于编程的超时持续时间。 这种情况
防止器件由于闪存条件下的高功率耗散而自发热。 时间
在这种情况下、VOUT 上仍将存在电压、但灌电流将关断、从而导致无电流
闪存 LED。 当器件进入超时状态时、禁用然后重新启用
器件将重置超时。 使用下表设置所需的闪存超时持续时间。

数据表中提供了上述通道、其中给出了"禁用然后重新启用"
设备将重置超时”,这是否意味着禁用和重新启用选通管脚或整个设备??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

      这意味着 禁用然后重新启用整个 器件将重置超时。 这并不意味着 禁用和重新启用选通管脚。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
    如果发生超时、如果我们需要重新启用整个器件、则我们找不到器件的任何复位或使能引脚功能、
    是否可以使用 I2C 重写寄存器值,或者是否有其他方法可以重置超时?



    此致、
    Vignesh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

      唯一的方法是禁用和启用器件、如下所述:"当器件进入超时状态时、禁用然后重新启用器件将重置超时。"

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我理解您的观点,但器件中没有启用引脚或复位引脚等配置,您建议切换电源吗??

    此致、
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

      您可以重新写入0x10 reg 以再次启用器件。 例如、当它触发超时并进入"关断"模式时、您可以重新启用器件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean。