This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:哪些电压调节值正确?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933973/dcp020515d-which-values-for-voltage-regulation-are-correct

器件型号:DCP020515D

数据表的器件比较表(第3页)列出了'0515D 的"负载调节10%至100%负载"(典型值为11 /最大值为20)、并注意该值为"负载调节=(10%负载时的 VOUT–100%时的 VOUT)/75%负载时的 VOUT "。 我假设这些值是百分比、即对于在7%负载下具有15V 输出的"典型"项、输出在列出的负载范围内的最坏情况下可能会变化3V、 其中一个 V[NOM]最小允许 V[NOM]= 14.25V、最坏情况下的摆幅可能为2.85V、而另一个 V[NOM]最大值= 15.75V、最坏情况下的摆幅可能为3.15V。

这似乎与第6页上的电气特性表相矛盾、根据"线路调节"、对于至少10%的负载和允许的输入电压、输出电压可变化高达15%、典型变化为1%。

第三条信息、图6-14旨在显示"典型"电压与负载曲线、而规定的(10%至100%)负载范围从大约11.3V 到刚好低于16V。 我知道这是一个示例、不是将其本身视为规格、而是将11.3V 比电气特性表中建议的12.75V 下限值低很多、 并且、即使 低于器件比较表中允许的值、也会有一点低于(如果75%负载和100%负载均提供14.25V 电压、则20%最坏情况下的电压摆幅会在11.4V 下产生10%负载)。

如果我能够清楚地了解可能的输出电压是多少、这样我就可以确定它是否在我的设计的规格范围内、这将是很好的。 如果有其他信息(例如、在更严格的负载范围内实现更严格的电压规格)、这也很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细检查图6-14的数据、如果 y 轴数据错误、则更新数据表。 我将关闭该主题、现在请遵循此图中的范围、谢谢。