This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:在电流低于预期时意外关断

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931585/tps2596-unexpected-shut-down-at-lower-current-than-expected

器件型号:TPS2596

大家好、

我的客户在使用 TPS2596进行产品评估时遇到意外关断问题。
 在其电路板上、ILIM 通过475Ω Ω 电阻器被设定为大约1.9A、但是它们的系统似乎在大约1.6A 的负载上被关断。

它们可以在关断时序中将0.48V 电压视为 Vlim、并保持在600mV 以下。  我知道 、在该电压下也不应触发电流限制。 因此、我无法解释发生关断事件的原因。  

您能告诉我他们需要检查哪些内容才能了解他们的系统发生了什么情况吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi Onawa、

    您能否分享以下内容、

    • 原理图
    • 说明您用于执行此测试的测试程序和设置。
      • 您是否使用电子负载进行测试? 您能否使用电阻负载重新进行测试?
    • 施加过载时捕获的任何波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi Onawa、

    您的问题是否已解决? 如果没有、您能否共享上述帖子中请求的数据。