This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:禁用时的操作

Guru**** 2534070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934102/tps25942a-the-operation-at-disable

器件型号:TPS25942A

大家好、团队、

 

我们的客户想知道、为什么在关闭状态下、OUT 泄漏电流不仅指定为灌电流、还指定为拉电流。

它们还确保了 Vout = 18V、V (EN/UVLO)= 0V 的条件。

 

根据他们的理解、规格适用于反向电流保护情况。

正确吗?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    在关断状态下的 OUT 泄漏电流规格中、存在拉电流和灌电流条件

    • 拉电流条件是在输入电压下有电源、在输出电压下有0V 电源。 在这种情况下、OUT 引脚会提供一些泄漏电流。  
    • 灌电流条件是当 OUT 处的电压大于 IN 处的电压时。 在这种情况下、泄漏电流从器件内部流出。

    灌电流条件是 关断状态下的反向电流保护条件。 因此、当器件禁用时、可流动的最大反向电流为20uA。