This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:查找 P2P 解决方案

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933794/tps51285a-find-p2p-solution

器件型号:TPS51285A
主题中讨论的其他器件:TPS51396A

从交叉参考来看、TI 针对 SY8288ARAC 的最佳解决 方案是 TPS51285BRUKR。

但是、它不是 P2P 解决方案。

有没有 TI 的 P2P 解决方案?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用 TPS51396A 和568230。

    输入电压是多少? 您是否需要 UVP/OVP 闭锁或断续模式?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    输入电压为直流19V。

    您能否进一步推荐具有和不具有 UVP/OVP 闭锁/断续模式的 TI 解决方案?

    因为我找不到 TPS51396A/568230的数据表。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以向 Yuchang - Zhang@tidotcom 发送电子邮件、我将通过电子邮件向您分享信息。 该线程将首先关闭。

    裕昌