This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089EVM-742:VIN>VOUT 运行

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089EVM-742, TPS61089, TPS55288, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933310/tps61089evm-742-vin-vout-operation

器件型号:TPS61089EVM-742
主题中讨论的其他器件: TPS61089TPS55288TPS61022

您好!

TPS61089EVM-742输出更改为5.25V。(r1=1M、r2=300k)
VIN=5.5V 驱动、
 问题1. 第1个输出为6.0V 过冲。(请参阅随附的 PDF 图1)
       我想开始非过冲。
 问题2. VOUT 连接 E-LOAD。 负载为0.0A 至3.0A 斜坡。
       VIN 电流测量尖峰波形和 VOUT 大纹波。(图2)
       3.0A 负载、SW 引脚运行模式 DCM? PFM? 奇怪的行为。(图3)

是否有任何方法可以改进这些问题?

e2e.ti.com/.../wavedatea.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61089是一款升压转换器、不支持 Vin>Vo 应用。 在您的应用中、我认为降压/升压转换器会有所帮助。  例如 TPS55288。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、


    谢谢你。  我很喜欢...

    您建议使用 TPS55288、但不能使用 TPS61022吗?

    TPS61022具有 VIN>VOUT 直通模式。

    这个选择、 有什么问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61022对于应用而言太微不足道。 其最大输入电压为5.5V。 负载电流非常大、在最大输入电压和最大 负载电流条件下、SW 引脚上可能存在电压应力问题。

    TPS55288将是更好的选择。