This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:轻负载时的音频噪声

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933440/tps61089-audio-noise-at-light-load

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61372

您好、E2E、

TPS61089RNRT 在 PFM 模式下处于低负载时是否会产生音频噪声(2kHz ~20kHz)?  

或者、我只能使用 具有 FPWM 模式的 TPS610891RNR?

谢谢你。

此致、

Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    是的、在轻负载条件下、开关频率有可能被减少至20kHz 以下。 但是、如果客户使用屏蔽式电感器、则客户可能听不到噪声。

    但 TPS610891尚未进行 RTMed。 我可以知道输入和输出电压/电流要求吗? 也许我可以为您选择另一个升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    提前感谢您。 这是输入和输出 电压/电流。  

    1.5V 至9V、0.5A  

    2.5V 至6V、0.5A

    您可以推荐高效升压转换器吗?

    此致、

    Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    如果客户真的想要更高效率的升压转换器、自动 PFM 对于提高轻负载条件下的效率非常有帮助。 TPS61089是一个不错的选择、因为它可以在自动 PFM 和 PWM 模式之间进行转换。

    如果他们关心可闻噪声、建议使用具有 MODE 引脚的 TPS61372。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    工作频率是多少? 如果工作频率设置为<400kHz、则可以在正常工作时避免可闻噪声。

    请您与我们分享原理图吗?