This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:可能会对 LMZ31506进行断续模式?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933552/lmz31506-possibly-hiccup-lmz31506

器件型号:LMZ31506

您好!

我构建了一个 PCB、其中 LMZ31506为电路供电。 我在数据表中找到的原理图和布局。 InputVoltage 为12V、outputvoltage 为5V。为 PCB 供电后、LMZ31506的 outputvoltage 会根据负载的不同频率上下变化。 (请参阅随附的图片)。 我检查了 IC 的引脚短路

这种行为是否会自动切断?

请帮帮我。

此致

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您在数据表中使用了数据表中的什么原理图?

    您可以共享原理图吗?

    您能否共享仅显示1个输出电压上升时间的示波器波形、以便我们看到上升速率和峰值输出电压?

    SS/TRK 引脚是如何连接的?

    从140ms 到2.2ms 重复脉冲的变化似乎很奇怪、尽管放电看起来是在电阻放电之后、峰值看起来像是在处理您的5V 调节目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我使用了数据表中符合图 23并调整了以下值:

    Vin = 12V、Vout = 5V Cout1 = 100uF、Cout2 = 0、RRT=68、1K (意外情况)、Rset = 196 Ω。 我将 ss/TRK 引脚保持断开状态。我已连接两个欠压引脚、并  根据数据表的表8将欠压锁定设置为9V。

    波形显示输出电压。 光标上的顶部值为5、7伏特。

    此致

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    这看起来不像断续模式、因为周期随负载变化。 输出电压达到5.7V 时、似乎可能会出现汇编问题、但我看到您可能已经检查过该问题。

    这种行为是否发生在多个电路板上? 您能否检查以确保输入电压和 EN 引脚电压稳定?

    输出电压上的斜升时间也没有意义、因为内部设置的 SS 时间为1.1ms。 是否有其他连接到输出的东西可能会对 LMZ31506输出进行过驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    这是我的第一块电路板。 我检查了输入电压。 电压从12V 下降到11、5V。 这不应该是问题,因为我将 欠压锁定设置 为9V。 此时输出未连接、因为我将电路板组装成了一些部件。

    RRT 电阻器应该为86、6k Ω、但我错误地组装了68、1k Ω。   kΩ 使用 TI 的 PSpice 模型进行仿真、这不会导致任何问题、但在 WEBENCH 中、RRT 82.08 kΩ- 92.55 k Ω 有建议的限值。

    此致

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我同意、不同的 RT 电阻值不应导致此问题。

    我以前从未见过此器件系列的行为与此类似、因此我想确保不会出现被忽略的原理图或布局错误。 您能否共享电路板原理图和布局图?

    在焊接过程中是否会对模块施加过热、导致内部组件回流并断开连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在您提出过热的建议后、我认为器件存在缺陷、因此在最后一次尝试中、我对整个器件进行了加热。 之后、我测试了器件、它工作正常! 该器件可提供4、99V 电压。

    因此焊接时出现了问题。 器件下方的三个端子之一可能未焊接。

    我的问题得到了解决。 非常感谢您的建议和时间。

    此致

    皮埃尔