This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ79600-Q1:bq79600和 tms570ls1224的连接

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932440/ccs-bq79600-q1-connections-for-bq79600-ans-tms570ls1224

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224BQ79600EVM

工具/软件:Code Composer Studio

目前、我正在处理 BQ79600的启动问题、无法使用 SPI 接口唤醒 bq79600、请帮助我处理从 MCU 到(TMS570ls1224)到 bq79600的连接。

请告诉我 bq79600是否可以使用带有 UART 的任何示例代码

谢谢、

M. Poorna Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poorna、您好!

    请参阅 BQ79600EVM 用户手册的第4.3节"将 BQ79600EVM 连接到 TMS570 LaunchPad"。 最新信息可从以下网站获得: https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc57 

    需要安装几个电阻器、并且在使用 SPI 时需要取消装配其他2个电阻器、以便能够将 EVM 插入 LaunchPad。 这些步骤在最新用户手册的第4.3节中进行了定义。  

     关于 UART 代码、应在本周结束之前在 MySecure 上提供此功能。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Leslie、

    我们按照用户手册中的说明组装了电阻器、但无法唤醒 Bq79600

    您能不能提及从我身边检查的步骤

    请告诉我在 mysecure (带 UART 接口)中 Bq79600的示例代码何时可用

    谢谢、

    M. Poorna Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poorna、您好!

    示例代码应该已经可用。 如果您没有看到它、请告诉我。

    您是否已为 SPI 配置配置板上的跳线? 如果您向我发送了电路板图片、我可以检查它以确保所有设置都正确。

    完成此操作后、下一步是检查信号以查看是否正确接收到唤醒脉冲。 为此、请在发送唤醒脉冲时使用示波器或逻辑分析仪探测 RX 引脚和 NCS 引脚、并共享该图。

    此致、

    Leslie