This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:-10#39;C ~ 0#39;C candldn#39;t 充电和放大器;无法在高温下充电至100%(>40)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933729/bq25601--10-c-0-c-couldn-t-charging-couldn-t-charging-to-100-at-high-temperature-40

器件型号:BQ25601

大家好、

 我的客户现在正在使用 BQ25601并报告了一个关键问题: -10'C ~ 0'C 无法充电、并且在高温下无法充电至100%(>40)、 您能不能提供意见?

  --如果电池想在温度范围(-10°C ~ 45°C)内充满电(100%),您可以分享您对如何配置 TS 连接原理图的意见吗? 还是有外部原理图要求或寄存器配置?

  --根据 JEITA 要求, 如何配置 TS 引脚外部电阻器以实现-10°C ~ 45°C 至满(100%)的充电?

 

下图所示的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 相似、可用于 BQ25601。 请相应地插入指定温度的热敏电阻信息。

     

    该充电器可提供超出 JEITA 要求的灵活电压/电流设置。 热温度(T3-T5)下的电压设置可以是 VREG 或4.1V (由 JEITA_VSET 配置)。 低温(T1-T2)下的电流设置可进一步降低至快速充电电流(JEITA_ISET)的20%。

     

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。


     

    谢谢、

    宁。