This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 增加 LDO 与降压的 PSRR?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS826721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933563/increase-psrr-for-ldo-vs-buck

主题中讨论的其他器件:TPS826721

各位专家:

如何选择合适的电容以在100kHz - 2MHz 时提高 PSRR?

LDO 与降压转换器有哪些注意事项?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  通常、与降压转换器相比、LDO 的效率较低。  然而、大多数开关转换器将具有更高的输出电压纹波和更高的集成噪声。  您能否提供有关  您的应用和 PSRR 要求的更多信息? 您还对纹波和噪声有要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    • 最小输出100mA
    • 良好的低负载调节
    • 输出电压0.7-4.5V 可调节
    • 在100KHz - 2MHz 之间、PSSR > 40dB

    我知道可以增大 COUT 以提高降压转换器的 PSRR、但我不确定它是否与 LDO 等效。 我只是想获得有关不同因素的指导、因为大多数降压产品说明书都没有指定 PSRR 和 LDO。

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是否有任何器件可以满足上述要求、从而能够灌入电流?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    请允许我更深入地了解这一点。  我们的大多数直流/直流降压转换器不会在数据表中提供 PSRR、但可以提供数据。 某些模块确实提供了 TPS826721等信息、但 如果没有后置稳压 LDO、则无法满足您描述的 PSRR 要求。  您还能提供所需的输入电压吗? 您需要灌电流和拉电流?  您能更详细地描述一下该应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我将与您脱机。 谢谢!

    康妮